This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:VCC 引脚 ESD 保护

Guru**** 2932880 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053856/thvd1500-vcc-pin-esd-protection

器件型号:THVD1500

您好!

我们使用的是5V THVD1500。 该电路板通过一个连接器使用5V 电源供电、我们在连接器上添加了一个5V TVS 二极管。  

TVS 二极管的钳位电压约为9.2V、而 VCC 引脚的绝对最大额定值为7V。

这是否会导致问题(可能损坏收发器)、还是因为它是瞬时浪涌脉冲、所以没关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 引脚上的电压不得超过7V、即使在短时间内也是如此。

    通常、电源线不受 ESD 保护、因为去耦电容器可以处理它。 (其他信号的 ESD 保护通常通过将 ESD 脉冲的能量分流到电源来实现。)

    您是否期望 ESD 或瞬态事件具有足够的能量来为电容器充电至7V 以上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!

    您好、Akash、

    请记住、该器件的电源引脚也具有有限的内部 ESD 保护。 然而、正如 Clemens 所指出的、大电压尖峰通常由电力线上的大电容抑制。 如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、
    Eric Schott