This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:USBC 上的显示端口或 USB2 FTDI 外设

Guru**** 2755475 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053083/tusb1046a-dci-display-port-or-usb2-ftdi-periperal-on-usbc

器件型号:TUSB1046A-DCI
主题中讨论的其他器件:TS3USB221TPS65987

通常情况下、交替模式下的 USB-C 具有来自主机的 USB2、USB SS 和显示端口、在本例中为一个外接板。

我有一个 USB-C 连接器、我们希望将其用作来自外设的 DisplayPort 输出或连接到 USB 2.0 FTDI 外设。 两者不需要同时处于活动状态。 这是可行的吗?

没有 USB SS 连接时、TUSB1046A 是否正常?

如果需要 USB SS、则电路是否正常、不附带相应的 USB 2.0?

如果需要在 FTDI USB2.0和 FME USB 2.0之间切换、我可以添加 USB2.0多路复用器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1046A  无需 USB 3 SS 连接即可保持正常工作。 通常、如果 USB-C 连接器是 DP 主机、则子2连接会连接到 USB 2主机控制器而不是 USB 2.0 PC。 "USB 2.0"是主机还是器件?  何时需要 FTDI USB2.0?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    是主主机 CPU PCB、可能提供 USB 2.0/SS 和 DP。

    其想法是、在正常情况下、用户可以将 USBC 套接字用于显示端口。 FTDI 将提供仅用于开发的调试 UART 终端。

    理想情况是在开发过程中同时使用显示端口和 FTDI USB 2.0、但我不知道这是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在最终产品中、不应连接 FTDI、USB 2引脚应在正常运行和合规性测试期间连接到 USB-C 连接器。 在这里、您可能需要一个 USB 2多路复用器、请查看 TS3USB221。 由于 FTDI 部件仅用于开发目的、因此可能可以在此处使用跳线选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回复。 我一直在查看 TS3USB221并一直在考虑使用 TPS65987来控制多路复用器。 我将与团队一起回顾这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、如果您需要更多信息、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makik、

    我们已决定不从 TUSB1046A 断开 SS USB。 这些是否可以保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1046A SSTX 和 SSRX 引脚可保持悬空。