This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:EQ 引脚 AC 电平 TUSB211至 TUSB212

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053954/tusb212-eq-pin-ac-level-tusb211-to-tusb212

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件: TUSB211

您好!

我的客户有以下问题:

TI 文档在 TUSB211方面存在冲突。 问题围绕 EQ 引脚设置。 TUSB211表示交流电平3为最小值、而 TUSB212表示交流电平3为最大值;TUSB211到 TUSB212转换文档表示引脚上没有差异。 哪一项是正确的?

根据211规格:

 

但根据212规格:

 

从 TUSB211更改为 TUSB212更改文档(SLLA376):

 

谢谢、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    TUSB212 EQ 引脚与 TUSB211 EQ 引脚不等效、但无需更改原理图、这正是 SLLA376所指的)。 原理图中仍应使用 PD 电阻器。  

    TUSB212 3级 EQ 是最大补偿、而非最小