This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1510:DE/RE 引脚中的阈值和迟滞电压是多少?

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1510, SN74LVC1G17, TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052907/thvd1510-what-s-the-threshold-and-hysteresis-voltage-in-de-re-pin

器件型号:THVD1510
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17TLV7031

大家好、

我是否可以单独使用 DE 和 RE 的阈值电压? 我在数据表中找不到它。 我们在客户端面临一个问题、我们指出、DE/RE 存在可能导致问题的严重延迟、但仍想知道 RX 为什么具有低信号脉冲。 如果您对此案例有其他看法、请与我分享、非常感谢!

黄色:Rx

蓝色:TX

粉色:A/B

绿色:DE / RE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wiky、

    DE 和 REB 引脚遵循 TTL 逻辑(0.8V 和2.0V)。

    我不知道这种干扰。  延迟是否 与斜升时间一致或变化?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的数据。 我 认为、由于 DE/RE 引脚电压跳至0.8V~2.0V、因此 THVD1510无法判断它是驱动模式还是接收模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wiky、

    您的假设对我来说是正确的。 是否可以更好地控制控制控制引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用适当的数字信号驱动 DE/RE 引脚并确保两者使用相同的值、您可以使用具有施密特触发输入的逻辑缓冲器、例如 SN74LVC1G17。

    如果要精确控制开关阈值、则必须使用比较器、例如 TLV7031。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    已经建议客户移除 DE/RE 引脚上的电容器、使斜率保持直、现在工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的评论、客户反馈他们将 DE/RE 引脚处的并联电容器作为滤波器、建议移除、现在工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 相关知识。