This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV0422:关于从"Active"到"OSC 输出"

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053272/ds92lv0422-about-transition-time-from-active-to-osc-output

器件型号:DS92LV0422

大家好、

 

我有两个问题。

 

[第1季度]

我想知道从"有源"转换到"OSC 输出"的时间。

如果您有任何信息、请告诉我们吗?

 

[第2季度]

我想知道转换期间 TxCLKOUT 频率的行为。

我想它是 Case1或 CASE2。

如果没有、您能否告诉我们 TxCLKOUT 的行为?

 

案例1:如果 LOCK 为低电平、则 TxCLKOUT 的频率无缝转换

CASE2:如果 LOCK 为低电平、则 TxCLKOUT (有效)的频率停止、并且 OSC 输出

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    问题1:

    我认为我们没有特定的时间从 TxCLKOUT 转换到 OSC、但是可以在寄存器0x02的 OSC_SEL 位中对 OSC 频率进行编程。

    问题2:

    TXCLKOUT 输出在从 OSC_CLK (如果通过 OSC_SEL 启用)到恢复时钟(反之亦然)的变化时保持在其当前状态。 我认为这与您描述的"CASE2"相关、在这里、当锁定丢失时、TxCLKOUT 停止、OSC 输出开始。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    感谢您提供信息。

    此致、

    隐藏