This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV0422:关于 PDB

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV0422, DS92LV0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053258/ds92lv0422-about-pdb

器件型号:DS92LV0422
主题中讨论的其他器件: DS92LV0421

大家好、

 

我有两个问题。

 

----

[第1季度]

我想如果 PDB 为“0”,DS92LV0422的 PLL 会复位。

我的理解是否正确?

 

我可以在“Pin Functions: DS92LV0421”中找到“PLL is Shut Down”,但在“Pin Functions: DS92LV0422”中找不到“PLL is Shut Down”。

那么、" DS92LV0421"和" DS92LV0422"之间是否存在差异?

 

[第2季度]

我想知道 PDB 的切换(高->低->高)时序规格。

如果您有任何信息、请告知我们低电平周期的最短时间吗?

 

----

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    问题1:

    您的理解通常是正确的。 我认为、由于 DES 端 PLL 的用途性质、它没有被明确列为 DES 上的"PLL 被关断"。 在 DES 端、PLL 在 PDB 期间从任一端都将失去锁定、因此我认为结果基本上是相同的。

    问题2:

    我们没有专门为 PDB 规定最短低电平时间、但有 一个关断延迟规格、即 PDB 被拉至低电平后器件断电所需的时间。 对于 DS92LV0422、这次是 tTPDD; 对于 DS92LV0421、这次是 tXZD:

    DS92LV0421:

    DS92LV0422:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    感谢您的快速回复。

    此致、

    隐藏