This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I 时钟输出规格

Guru**** 2829585 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052753/dp83822i-dp83822i-clock-out-specification

器件型号:DP83822I

您好!

DP83822I 可从 RX_D3输出50MHz 时钟。   您能否告诉我们 DP83822I 上 RX_D3发出的50MHz 时钟输出的上升时间/下降时间?  我的客户希望将该时钟用于 CPU 的 MAC 接口。   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、M.Hattori

    感谢您的查询。

    当 DP83822i 用作 RGMII 主设备时、您是否询问 RGMII 时钟输出?

    什么是应用、您是否有其他详细信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户使用 RMII 主模式。   输入时钟来自25MHz XTAL。  应用是 PLC  如果您需要更多信息、请告知我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、M.Hattori

    谢谢、并注意到。  

    将50MHz 连接到 MCU 的用例是什么? 是否用于 RMII 接口?

    您是否有客户希望执行的操作图。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、M.Hattori

    客户是否希望在上述配置中配置 DP83822i?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa-San、

    是的、相同的配置。  请为我们提供支持。

    >>您能否告知我们 DP83822I 上 RX_D3发出的50MHz 时钟输出的上升时间/下降时间

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.Hattori-San:  

    请参阅以下部分

    7.16时序要求、RGMII

    此致、

    Sreenivasa