This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:是否可以使用 TUSB8044A 来了解信号质量是否良好?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB211, TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052439/tusb8044a-can-i-use-tusb8044a-to-know-the-signal-quality-is-good-or-not

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件: TUSB211TUSB8044

您好!

我的客户在 TUSB8044A 之前使用 TUSB211 USB 2转接驱动器。

窄带上游+电缆+下游摄像头。 显示摄像头视频后、NB 有时会断开集线器。

我能否使用 TUSB8044A 来了解 TUSB211的信号质量是否良好?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    TUSB8044A 可用于根据系统内信号质量测试的 USB 合规性测试指南生成 USB 测试数据包、但它不能报告断开连接的原因。   

    断开连接是在视频流期间还是在视频流启动时发生?  如果 TUSB211的摆幅增加得太多、则可能会导致错误断开。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、

    在大多数情况下、断开连接发生在视频流中。

    一些最坏的铸造 NB 在开始时无法识别集线器。

    请注意、这仅在一个特定的 NB、很少的特定电缆和特定显示器(1/10的故障率)下发生故障。

    因此、我要说的问题不应该来自显示器。 这就是我尝试了解我们是否有从源分析信号质量的东西的原因。

    或者、您是否知道从源端分析信号质量的任何工具?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    系统内没有用于验证信号质量的工具或功能。  这需要检查电气参数或查看协议跟踪。  211处于复位(禁用)状态时、它们是否会看到相同的行为?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、

    将211设置为0级时、一切都正常。 原始设置(已发出条件)为级别2。

    当设置为 RESET 时、信号通过 IC?

    我能否知道 TUSB8044是否能够调节输入信号检测电平?  

    如果信号有转接驱动器的噪声和增益、则集线器无法正常工作、对吧?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    当 TUSB211设置为复位时、信号将通过 IC 传递。  TUSB8044具有硬编码的噪声抑制级别、无法调节。

    如果系统中存在噪声或反射并且 TUSB211正在对其进行升压、则可能会导致问题。  对于无法重新发送数据包的音频或视频流、这一点会更加明显。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我将关闭此主题、因为我们已将其移至内部讨论。

    此致、

    JMMN