This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:电平转换器

Guru**** 2537420 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053427/tusb2e22-level-converter

器件型号:TUSB2E22

大家好、

我们收到了客户的此项询问、

我有兴趣获得有关在"低输入"侧以1.8Vdc 的电压运行此部件的信息或应用手册。 我有一个 USB 微控制器、其 USB 电平在0到1.6V 之间运行、我想使用这种电平转换器将较低电平连接到 USB2.0兼容主机。 请参阅下面的原理图。

 TUSB2E22是否适合此应用? 如果没有、您能否建议符合客户要求的器件?

此致

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    eUSB2不仅仅是 USB 2.0的电平位移版本。  除非 MCU 实际支持 eUSB2运行、否则此实现将不起作用。  

    下面是 eUSB2的快速概览: https://training.ti.com/what-is-eusb2

    此致、

    JMMN