This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD10:数据表中的图18/19说明

Guru**** 2839220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053410/sn65hvd10-figure-18-19-clarification-in-datasheet

器件型号:SN65HVD10

我 是否误读了 VOH 和 VOL 与负载电流之间的图18和19?

我认为18是测量 VOA,19是 VOB 

1) 1)  如果为真、为什么数字具有负电压?

2) 2)  由于 VCC 为3.3V、为什么 x 轴超过3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个图均已正确标记。 两个都显示了 A 引脚。

    这些图不仅显示了驱动正常总线时输出的行为、还显示了外部器件强制电压超出范围时输出的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、很抱歉 、我现在意识到源电流为负。 抱歉