This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:SMBus 模式选择

Guru**** 2897650 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053251/ds250df810-smbus-mode-select

器件型号:DS250DF810

我尝试在 SMBus 模式下使用 DS250DF810。

PIN12被用于模式选择并且与接地端连接1kΩ Ω。

问题
启动后、该 IC 是否立即作为 SMBus 运行?
还是在启动后立即用作 SPI、并在特定时间后切换到 SMBus 模式?

在后一种情况下。
引导后切换到 SMBus 需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上电后、重定时器将经历上电复位周期。 典型的 POR 周期时间为50ms。 根据数据表、"内部上电复位(POR)延伸至稳定电源和内部 POR 失效之间。 SMBus 地址在 POR 扩展完成时被锁存、并且允许 SMBus 访问。" 在此50ms 周期内、重定时器不会响应 SMBus 操作。

    此致、

    罗德里戈