This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:无输出屏幕

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052774/sn65dsi84-no-output-screen

器件型号:SN65DSI84

大家好、

如果我想将 sn65dsi84配置为测试模式、我只需要设置寄存器0x3C 位4 = 1和 CSR (0x18)位4 = 1?
我的寄存器配置如下所示

e2e.ti.com/.../sn65dsi84_5F00_tstpattern_5F00_registers_5F00_211110.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已使用 DSI 调谐器软件生成 DSI84寄存器编程值?

    e2e.ti.com/.../0020.DSI-Tuner-2.1.zip

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是的、我的所有配置都是从内核中工作的驱动程序中复制的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设置是否与 LVDS 面板规格相匹配、并且您是否能够使测试模式正常工作?

    谢谢

    David