This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据转换器-内部论坛

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052627/data-converters---internal-forum

器件型号:AMC1306M05

大家好、  

我想向 您的客户推荐我们的 AMC1306、但客户要求 提供与 ADuM7702、 ACPL-796J 或 798J 或 C740的比较表。

我不熟悉这种产品、因此我需要您的帮助。

此客户需要在一天内与销售商一起决定是否进行设计。 这是其他销售商的数据表、请参阅该表。

e2e.ti.com/.../adum7702.pdf

e2e.ti.com/.../av02_2D00_1670en_5F00_ds_5F00_acpl_2D00_796j_5F00_2016_2D00_07_2D00_27.pdf

e2e.ti.com/.../AV02_2D00_4339EN_5F00_2019_2D00_07_2D00_19.pdf

e2e.ti.com/.../ACPL_2D00_C740_2D00_DS103.pdf

如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    感谢您的参与。 我们将查看此请求并尽快提供一些反馈。

    我有一个问题是、是否需要与列出的所有器件或仅一个器件进行比较。 您能澄清一下吗?

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您对这一紧急请求的帮助。

    我认为、您最好能够对抗所有这些器件、因为所有这些器件都希望在该帐户中占有我们的份额、以便客户需要决定百分比。

    此致、

    长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    另一个问题、客户也提到其他销售商通过了 UL1577双重保护、但 TI 只通过了单一保护。 因此、我需要确认我们的产品比其他产品弱吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我们需要针对保护的反馈和今天的讨论。

    非常感谢您的帮助和支持!

    此致、

    长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    很抱歉耽误你的时间。 我随附了您要求的比较表。 我们器件中的优势以绿色突出显示。  

    e2e.ti.com/.../AMC1306_5F00_Comparison_5F00_Table.xlsx

    关于 UL1577规范、所使用的双隔离规范与一些早期隔离器件的制造方式有关。 它们是使用光耦合器制造的、在大多数情况下、LED 和接收器封装在封装的气泡中。 在该气泡周围放置了一个模压混合物、引线框形成了 UL1577规范所表示的"双隔离"。 AMC1306会在两侧实现双重隔离、但不会通过封装表面本身。 因此、它被列为单隔离、并不一定意味着我们的器件比双隔离器件弱。  

    有关这方面的一些信息、请参阅此处的隔离概述页面 :https://www.ti.com/isolation/overview.html 有多个视频提供了有关隔离技术的一些见解。  

    此致、

    Aaron Estrada  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    非常感谢您的大力支持!

     关于 UL1577规范、我们是否有提到这一点的文档? 或一些测试报告?

    再次感谢您的帮助!

    此致、

    长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    请通过以下链接查找 UL 认证证书。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/szzq154

    此证书表明 AMC1306符合 UL 1577标准。  

    此致、
    Aaron Estrada