This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV-Q1:将 STB 直接连接到 GND

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053341/tcan1042hgv-q1-connect-stb-directly-to-gnd

器件型号:TCAN1042HGV-Q1

大家好、团队、  

我想与您核实、如果不需要、是否还可以将 STB 直接连接到 GND、或者是否需要10k Ω 电阻器?  

谢谢、  

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    如果不需要待机功能、STB 引脚可直接接地。 由于该引脚具有内部上拉至 Vio、因此外部下拉有助于限制流经该未使用引脚的泄漏电流(直接接至 GND 时最大值为-20uA)。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott