This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:USB 3.0器件不能与 PC 连接#39;t 连接(附录)

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053288/tusb8020b-usb-3-0-part-doesn-t-connect-to-the-pc-addendum

器件型号:TUSB8020B

由于原始主题 已经锁定、无法在此处回答、我将在此写下我找到的解决方案。  希望管理员可以将这些主题结合起来。

我们检查了连接器的引脚排列、结果是非标准的。 当使用交换上游 RX 和 TX 的适配器时、一切都处于工作状态。 非常感谢您的帮助。
它还与 JMMN 给出的答案相匹配。 不幸的是,我稍后再读它)

因此、如果您使用此基于 TUSB8020B 的开源 USB 3.0集线器原理图、请务必小心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发布此解决方案! 我将看到我们是否可以将此响应滚动到原始线程中。