This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:电流电源功能

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052615/tss721a-current-supply-capabilities

器件型号:TSS721A

你好!

我正在使用此芯片进行设计、我想知道在哪里可以找到有关我可以从 VDD 引脚汲取多少电流的信息。 ModBus 标准中是否对此进行了说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oskar、

    在 VDD = 3.4V <-> 3.1V 且 VSTC = 6.5V 时、稳压器可提供1mA 的电流。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这样就可以清除它!