This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:断电

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053236/tca9617a-power-down

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件: TCA9803

大家好、

我的客户在智能锁存器项目中将 TCA9617A 用作 I2C 的转接驱动器。 由于 VccB 的 IQ 较高、因此它们需要关闭器件电源。 但 VccB 始终存在、它们无法将其断电。 但他们发现、如果他们将 VccA 断电、并将 A 侧的 I2C SDA/SCK 引脚下拉、则 VccB 上的电流为低电平。 因此、他们要求:

是否可以关断 VccA 使器件断电、 并保持 A 侧的 SDA SCK 为低电平、并将 VccB 保留为常规电源电压?

2.是否需要任何时间序列?

此致、

Peter Wei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9617A 不允许先将 VccB 断电。 (请参阅数据表的第10节。)

    您使用的电压和速度是多少? TCA9803等其他缓冲器的功耗更低、并且没有 VccA<=VccB 限制。