This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:DS125DF1610的数据速率配置

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052375/ds125df1610-data-rate-configuration-of-ds125df1610

器件型号:DS125DF1610

大家好、

很高兴通过电子邮件与您会面。 我是 Sophia、是 Raisecom 的新 FAE。 现在、我的客户有一个 DS125DF1610配置问题。 初始化后、客户希望将 DS125DF1610的数据速率从12.5Gbit/s 更改为10.3125Gbit/s。(请注意、仅需修改此参数、其他参数保持不变)。 请告诉我们详细的配置步骤。

谢谢、此致、

索菲亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophia:

    请将寄存器写入以下内容:

    寄存器地址 寄存器值 寄存器掩码 说明
    0xFC 0x01 0xFF 选择 CH0以用于读取、修改、写入过程
    0xFD 0x00 0xFF 选择 CH0以用于读取、修改、写入过程
    0xFF 0x03 0x03 广播到所有频道
    0x0A 0x0C 0x0C 使 CDR 复位有效
    0x2F 0xB0 0xF0 将数据速率设置为10.3125Gbps
    0x0A 0x00 0x0C 释放 CDR 复位

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    非常感谢您的快速回复。 但我在这个重定时器中是新手... 请告诉我"寄存器掩码"的定义以及"寄存器掩码"和"寄存器值"之间的关系。

    谢谢、致以诚挚的问候。

    索菲亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophia:

    寄存器掩码定义了我们想要对给定寄存器进行修改的位。  二进制1的寄存器掩码位对应于将要写入寄存器值的位。

    有关寄存器掩码以及读、修改、写过程的更详尽说明、请参阅以下编程指南的第2.1.2节: https://www.ti.com/lit/an/snla323/snla323.pdf

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    非常感谢。

    索菲亚