This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:数据包过滤功能

Guru**** 2410940 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052820/dp83869hm-packet-filtering-function

器件型号:DP83869HM

大家好、

我们的客户正在寻找符合条件的 LAN PHY 器件、

・100Base-TX

・RGMII 接口

μ・可以过滤 IPv6多播数据包

我选择   DP83869HM /DP83867xx/DP83822xx 作为100Base-Tx、RGMII 器件。

这些设备是否能够过滤 IPv6多播数据包?  

此致、

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    感谢您的查询

    列出的设备不具备 过滤 IPv6多播数据包的功能。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、  

    感谢您的快速回复。

    我现在明白了。

    我是否正确理解 TI 没有满足此条件的产品?

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,特里塔玛

    感谢您的回复、您的理解是正确的。

    此致、

    Sreenivasa