This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD09:驱动器空闲时的工作温度

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053111/sn65hvd09-operating-temperature-when-driver-is-idle

器件型号:SN65HVD09

大家好、

当 任何通道中没有 RS485信号且温度为53°C 时、我对驱动器是否正常工作有疑问

我的设计具有包括端子1在内的所有 GND 端子、 它是否适用于提高热导率?

此外、当输入和输出差分具有终端电阻器时、是否存在任何问题?

谢谢你