This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:您可以帮助查看原理图设计吗?

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051607/ds80pci810-could-you-pls-help-review-the-schematic-diagram-designing

器件型号:DS80PCI810

e2e.ti.com/.../cb_2D00_3022_2D00_1_5F00_rev11b_08FF_DS80PCI810_09FF5F00_1009.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 由于这是一种 PCIe 设计、我假设驱动 EXP_A_TX_n_DP/N 的信号都具有交流耦合电容。

    2)。 引脚24是 VIN。 我不确定 U84引脚标识符为何被称为 GND。

    3)。 PRSTN#通过0欧姆电阻连接到 GND。 此引脚的标签为 PWDN。 请使用正确的引脚名称。

    4)。 PWDN 引脚通常在该信号反相后连接到 PERST#。

    5)。 VDD_Sel 引脚25连接到 GND–3.3V 模式。 但是、引脚24–VIN 标记为 GND–悬空。 请注意、在3.3V 模式下、我们需要将引脚24–VIN 连接到3.3V 电源。

    请按照 DS80PCI810数据表( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds80pci810.pdf?ts=1636419181287&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dds80pci810%2526nr%253D143 )中所示更新 DS80PCI810引脚指示符,让我们再次查看。 这样、我们就可以更详细地查看原理图。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../cb_2D00_3022_2D00_1_5F00_rev11b_08FF_DS80PCI810_09FF5F00_1109.pdf

    客户已进行更改、计划再次帮助审核。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    请注意以下几点:

    1)。 RXDET 引脚22:这个引脚通过0 Ω 电阻器接地。 请注意数据表的表2。 这意味着我们选择手动 RX 检测、输入为 Hi-Z 请确保这确实是此应用所需的内容。 对于 PCIe 应用、该引脚需要悬空或通过20K Ω R 连接到 GND

    2)。 请注意、对于 SMBus 操作、引脚 SMB_DATA_MAIN 和 SMB_CLK_MAIN 需要通过2K 至5K R 上拉至3.3V

    3)。 请注意数据表中与引脚#13相关的引脚功能。 这是一个保留引脚、必须通过1K-R 连接到 GND

    4)。 请注意数据表中与引脚#23相关的引脚功能。 这应该是一种解决方案。

    除此之外、原理图看上去一切正常。 请仔细注意数据表引脚功能和端接。

    此致、、Nasser