This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS213:HD3SS213/HD3SS214/HD3SS215插槽可更换

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS213, HD3SS214, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052670/hd3ss213-hd3ss213-hd3ss214-hd3ss215-drop-in-replaceable

器件型号:HD3SS213
主题中讨论的其他器件: HD3SS214、 HD3SS215

大家好、

客户正在寻求 HD3SS213ZQER 第二个来源。 HD3SS214和 HD3SS215是 HD3SS213的 P2P 解决 方案。

客户是否可以在不更改 BOM 的情况下将 HD3SS213更改为 HD3SS214/HD3SS215?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪

    它们可以更改为 HD3SS214。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    为什么我们无法使用 HD3SS215进行替换?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪

    HD3SS214支持比 HD3SS215更高的数据速率、因此我推荐使用 HD3SS214。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于电源问题、我想检查是否可以在 不更改 BOM 的情况下将 HD3SS213替换为 HD3SS215。

     

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪

    您可以将 HD3SS213替换为 HD3SS215。

    谢谢

    David