This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:我们的 USB3.0集线器能否在 Linux OS 下进行端口切换?

Guru**** 2917190 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052920/tusb8020b-could-our-usb3-0-hub-do-port-switching-under-linux-os

器件型号:TUSB8020B

尊敬的团队:

我的客户 正在 ARM 64平台的当前项目中使用 Genesys Logic 的 USB 集线器。 他们想知道  、当主机 SOC 向 Linux OS 下的 USB 集线器发送 USB 3.0信号时、 是否可以 通过使用工具或 修改集线器寄存器来指定 USB 集线器端口1或端口2来接收数据和输出

如果是、 客户 将评估是否可以将 USB 集线器更换为我们的解决方案。

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    我们没有任何工具或集线器寄存器可以改变 USB 数据包的路由。  TUSB8020B 集线器将根据主机对数据包的寻址方式对其进行路由。

    此致、

    JMMN