This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:通过交换 TX/RX 和极性来优化布局

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1053010/dp83640-optimized-layout-by-swapping-tx-rx-and-polarities

器件型号:DP83640

您好!

背景: 我将使用 F28388D C2000 SOC 和 DP83640 PHY 以及脉冲 JKM-0201NL 连接器来设计具有嵌入式磁性元件的定制 PCB。

问题: 为了优化布局(将连接器与 PHY 的差分信号保持在顶层而不是在连接器下方进行布线)、我需要交换 RX 和 TX 差分对以及反转每个对的极性(交换差分+和-信号)。

从我在 DP83640数据表中所读出的内容来看、所有这些似乎都由 PHY 自动处理和/或更正、无需更改其默认的 PHY 设置。   

我希望您能为我确认这一点。   我们预计在100M 时使用此器件、但根据链路类型本身、PHY 对这些"交换"进行补偿是否存在任何操作差异?

感谢您的支持。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    感谢您的查询。 请参阅下面的内容。 默认情况下、该功能处于启用状态。

    自动 MDIX

    启用后、该功能使用自动协商来确定数据传输和接收的正确配置、并随后为 MDI/MDIX 操作选择适当的 MDI 对。 该函数使用随机种子来控制交叉电路的开关。 此实现符合相应的 IEEE 802.3自协商和交叉规范。

    自动 MDIX 默认启用、可通过 PHYCR (19h)寄存器的[15:14]位进行配置。

    在强制 MDI 对交叉时、既不需要启用自协商也不需要启用自动 MDIX。 可通过 PHYCR (19h)寄存器的 FORCE_MDIX 位14来实现强制交叉。

    如果您没有任何其他问题、请单击"已解决"按钮以关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    感谢您的快速回复。

    为了清楚、

    • 除了 发送/接收交换之外、这(自动处理)还包括极性交换吗?
    • 对于未来的设计、如果极性反转 仅发生在其中一对上(与是否交换了 TX 和 RX 无关)、是否会自动处理极性反转?

    再次感谢

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢你的答复。  

    您的下有误。 请注意以下条件。

    极性反转•电缆交换(MDI 与 MDIX)检测

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢先生!