This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:是否有1080p 59.96fps 的稳定解决方案?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052904/tmds181-has-a-solution-for-stabiliy-with-1080p-59-96fps

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件: TMDS171

您好!

那么、TMDS181有一个解决方案可以避免59.94fps 问题?
我读了一个类似的问题
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009022/tmds181-output-is-unstable-with-1080p-59-94fps

但不要找到解决方案。
TMDS171有同样的问题吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试以下 I2C 命令并查看其是否有用?

    09 06   ->设置通道和极性交换、禁用 HDP_SNK 上的自动断电

    FF 01 ->选择第1页寄存器

    01 01 ->电荷泵使能。 PLL 模式、与 HDMI 配合使用

    02 3F  ->电荷泵电流控制。 7F 最大电荷泵电流设置、可能需要扫描该值

    00 03 ->位0 ->启用 PLL 和位1 ->启用带隙

    0b 33. ->位[1:0]环路滤波器电阻、尝试设置为30h 和31h

    A1 02 ->位1 ->覆盖第1页寄存器0x0B、0x0C 和0x0D 的控制。 寄存器0x0B 写入将生效

    A4 03 ->位1 ->页1寄存器0x01覆盖控制。 位0 ->第1页寄存器0x00覆盖控制

    FF 00 ->选择第0页寄存器

    谢谢

    David