This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:充电器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25713, BQ25731, BQ25792, USB-PD-CHG-EVM-01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051990/tps25750-charger

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25713BQ25731BQ25792USB-PD-CHG-EVM-01

您好!

我想在我的10节锂离子电池设计中将 USB PD 与 TPS25750集成。 我的问题:您会推荐什么 IC 充电器、从而确保为 10节串联电池供电时所需的42V 电压能够与 TPS25750配合使用。

如果 没有充电器为10S 充电。   通过 USB PD 为电池组充电最多可以是多少 XS?  如果您有适合它的参考设计、那将会很好。

谢谢你

此致、  

侯赛因  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    侯赛因

    我不是电池充电专家。   

    我可以说、USB PD 能够以5A 的电流为充电器灌入20V 的电压。  充电器需要为您的电池供电提供任何电源转换。

    TPS25750直接支持的充电器包括 BQ25731、BQ25713和 BQ25792、但根据您的要求、直接支持的充电器均不适用于您的系统。

    您可能希望联系我们的充电器团队、以获得有关要使用的充电器的建议。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、  
    感谢您提供信息  
    如何联系您的充电器团队?  

    此致、  
    侯赛因  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将把这个主题转发给充电器团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 侯赛因:

    我们当前支持的最高充电电压为28V

    USB-PD-CHG-EVM-01整合了 TPS25750D 和 BQ25792、最大充电电压为18.8V

    TPS25750支持 BQ25731、其最大充电电压为23V

    BQ25713也受 TPS25750支持、其最大充电电压为19.2V

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Mike

    是否有任何其他充电器可与 USB PD 控制器配合使用并提供超过23V 的电压?

    使用升压稳压器将 USB PD 控制器的电压直接增大到42V 是否有用?  您是否认为增加电压值会很有用、并且最高可达到什么电压值才有意义?

    此致、  

    侯赛因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的侯赛因:

    校正、我们目前在充电器产品系列中支持的最高电池充电电压为26V。 但是、这些电池充电控制器是降压充电控制器、因此您需要高于电池电压的输入电压。 这将不适用于 TPS25750、因为您无法支持 超过20V 的合同。

    因此、BQ25792、BQ25731和 BQ25713是我们目前支持 TPS25750的充电器。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。