This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:CC1/CC2上的变阻器

Guru**** 2931770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052480/tusb320-varistor-on-cc1-cc2

器件型号:TUSB320

您好!

客户计划在 CC1和 CC2上放置一个变阻器(可变电阻器)、他请求我们提供意见。

如果他在 CC1和 CC2上写了一个压敏电阻、您能有什么意见或建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshiro:

      CC 引脚上不需要电阻器、客户为什么要在其上放置电阻器?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    否 我想这位客户会使用压敏电阻、它通常用于防止 ESD 或浪涌事件。 变阻器通常放置在 I/O 上、连接到 GND。

    此致、

    TI.IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果 ESD 器件、则没关系。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    如果他这样做、是否有任何限制或限制。

    此致、

    IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC 信号速度非常慢、因此不存在太多问题。

    此致、

    Brian