This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:TI DP83869 PHY 芯片100BASE-FX 光纤不适用于 AM335x Linux

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052844/dp83869hm-ti-dp83869-phy-chip-100base-fx-fiber-not-working-with-am335x-linux

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好、先生、

我使用的是双通道"BCM54616S" Broadcom 10/100/1000 PHY 芯片、其铜缆接口与基于 AM335x 的控制器相连。

尝试从 Broadcom Copper PHY 芯片迁移到 TI DP83869 PHY 芯片100BASE-FX 光纤。 同样、我对 U-Boot、Linux 内核和 DTB 进行了更改



我们在 U-boot 中遇到了问题。 当更改如下定义的掩码(DP83869_TLOP_MODE_MASK)时、U-Boot 中的问题得到了解决。 现在、TFTP 在 U-boot 中运行良好


-#define DP83869_TLOP_MODE_MASK            (2、0)
+#define DP83869_TLOP_MODE_MASK            (11、9)

-dp83869->mode =(U16)(val & DP83869_strap _op_mode_mask);
+ dp83869->mode =(U16)((val & DP83869_strap _op_mode_mask)>> 9);

设置自举模式为'DP.83869_RGMII_100_BAS'。 当将正确的模式保存到变量'd prop83869->mode'时,问题就会得到解决。

--------------------------------------------------

目前,我们在 Linux 内核中遇到问题(内核版本:4.14.67)。  新的驱动程序模块(DP83869)未启动网络。 启动日志中出现以下错误。


正在配置网络接口... [9.118604]   net eth0:正在初始化 cpsw 版本
版本1.12 (0)
[9.127120]   libphy:找不到 Phy 4a101000.mdio:02
[9.131950]   net eth0:在从器件0、ERR -19上找不到 PHY "4a101000.MDIO:02"
[9.148662]   IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪

设置自举中的 PHY 地址:
ETH0:10
ETH1:11.

这是与以下问题类似的问题

e2e.ti.com/.../linux-am335x-ethernet-not-getting-up


我可以找到以下补丁 来解决此问题。 但遗憾的是、我们的模式是"DUAL EMAC"

github.com/.../0001-cpsw-search-for-phy.patch


当应用上述补丁时、会发生内核严重错误。 以下是启动日志。 我认为在尝试配置第二个接口时会出现此问题。


正在配置网络接口... [22.024828]  net eth0:正在初始化 cpsw 版本
版本1.12 (0)
[22.073167]  TI DP83869 4a100.MDIO:0A:连接的 PHY 驱动器[TI DP83869](英里
I_bus:phy_addr=4a101000.mdio:0A、IRQ=POLL)
[22.084071]  无法在虚拟地址处处理内核 NULL 指针解除引用
SS 00000000
[22.092202]  PgD = c0004000
[22.104651]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[22.111977]  [000000000000]* PgD=00000000
[22.132476]  内部错误:Oops:800007[#1]抢占 ARM
[22.138107]  模块链接于:


感谢任何人在 AM335X 双 MAC 模式下共享补丁/解决方案来解决此问题。

此致

Anees PK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anees、  

    感谢您的查询。

    我会将查询重定向到处理器 PL。 请等待处理器团队的回复。

    此致、

    Sreenivaa