This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052964/p82b96

器件型号:P82B96

我们打算使用 P82B96来扩展 I2C 接口。  VCC 将为12V。  主控接口是一个 Tiva 处理器、此处理器只有3.3V 兼容 I/O   SY 和 SX 接口是否与 Tiva 兼容?  我看不到所描述的 RX 和 RY 输出的电压电平(当数据被发送到 Tiva 时)。   但是、我看到主接口与3.3V 上拉电阻器兼容。   谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RX 和 ry 是输入、而不是输出。

    SX/Sy 引脚与 Tiva I²C 兼容。 Tx/Ty/Rx/ry 引脚应连接到另一个 P82B96 (请参阅图9)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。。。 响应速度非常快!   图9很有帮助。   我对我的问题有点不清楚。  第13页的功能方框图显示了连接到 Sx 和 SY 接收器(部件内部)输入(引脚1和7)的 RX 和 RY 接收器的输出。  那么、无论引脚1和7上的内部驱动/接收是什么、无论 P82B96 VCC 是多少(我的情况下为12V)、Tiva 都是安全的、对吧?    例如、引脚1和7由 I2C 上拉电阻(在我的情况下为3.3V)确定... 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 所有这些引脚由电平转换缓冲器隔开;没有直接连接。