This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214:有关 USB HS 器件设计的问题。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052446/tusb214-questions-about-usb-hs-device-design

器件型号:TUSB214
主题中讨论的其他器件: TUSB217TUSB216I

您好 TI 团队

我正在设计 USB HS 器件。 添加 TUSB214需要技术帮助。


1.在上述结构中、在哪里添加 TUSB 最有效?
-当器件1、2、3都是不同的产品时
-(1)、(2)、(3)………………………………………………………… 什么是最佳位置?

在测量 USB 波形时、
-使用近端掩码和远端掩码的标准是什么?
-当最后一个产品是器件3时、我是否仅在 AP 和 OTG 连接器处测量波形?

3.转接驱动器、中继器和调节器之间有何区别?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.这确实取决于布线长度、但(5)是最佳位置。 此外、我建议在此应用中使用 TUSB217或 TUSB216I、因为信号路径中有许多连接器。

    在这种情况下、您的设计必须通过(2)和(5)处的近端掩膜。 在最终产品中、仅测试暴露的端口。

    3.所有非常相似的器件,用于补偿高速信号中的 ISI 损耗。 中继器往往会对输入和输出进行去耦、从而根据输入在其输出端重新创建数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Barton

    感谢您、我们已解决了许多问题。
    还有几个关于 USB 波形测量的问题。

    在这种情况下、您的设计必须通过(2)和(5)处的近端掩膜。 在最终产品中、仅测试暴露的端口。

    q)
    使用远端掩码和近端掩码的标准分别是什么?
    2.是否无需在 AP 附近通过近端掩码?
    3.除功能范围外,我是否还需要其他设备?
    4.测量位置是否根据上游和下游而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看 第7.1.2.2节"高速信令眼图模式以及 USB 2规范的上升和下降时间"、因为这将解答您的大部分问题。 近端掩码 和远端掩码是在将连接 USB 设备的暴露连接器(USB-C 连接器)上定义的。 示波器和 USB 测试装置可以帮助完成测试。 测量位置是对称的、也就是说上游和下游之间是相同的。