This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:应用使用参考

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159, SN65DP159, SN65DP149, SN75DP149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052463/sn75dp159-application-usage-consult

器件型号:SN75DP159
主题中讨论的其他器件: SN65DP159SN65DP149SN75DP149

您好!

欢迎! 我们的客户现在正在咨询有关 SN75DP159的一些问题、详细信息如下。

从 TI 网站上我们了解到 SN75DP159、SN65DP159、SN75DP149、SN65DP149采用相同的封装(WQFN 40、5*5mm)、并且具有相同的引脚定义。 因此、我们想知道它们是否可以 直接替换 或以 PIN 替代。

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、SN65工作温度为-40至85C、SN75工作温度为0至85C。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢。 我们将在 笔记本电脑项目中考虑产品选择。

    此致