This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:使用 THVD8000通过总线发送 RS485、HDSDI 信号

Guru**** 2778135 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052213/thvd8000-send-rs485-hdsdi-signal-over-bus-using-thvd8000

器件型号:THVD8000

各位专家:

我可以寻求帮助吗? 我们的客户存在如下问题:

“我想知道是否可以使用 THVD8000通过总线发送 RS485、HDSDI 信号?
该文档说它仅适用于 RS485和电源。
我想知道是否可以通过一根同轴电缆发送 RS485、HDSDI 和电源。"

我们希望收到您的确认/建议。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    THVD8000可用于电力线通信-通过相同的差分线传输数据和电力。 该器件的输出是经调制的 RS-485信令。 但与 RS-485通信一样、数据本身也是数字信号、如 UART。 到目前为止、THVD8000仅支持高达1Mbps 的波特率。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    非常感谢您之前的回答。 只想问一下、 您是否对我们的客户案例有任何解决方案建议?

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    您能否详细说明数据速率、距离等要求? 我假设使用一根同轴电缆、这意味着单端通信。 这是一个图表供您参考。 这样、电感器数变为一半、而总线振幅为一半。  

    请注意、总线未终止。 如果您确实需要终止、则可以终止单端节点。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    请参阅以下客户回复:
    "这是我想遵循的 thế 图。 但我想知道我是否可以在同一根同轴电缆中再使用一个信号 HDSDI。 我的想法是对电源使用低通滤波器、对 RS485使用带通滤波器、对 SDI 使用高通滤波器。

    有可能吗?
      另一个问题是,如果我们以同轴电缆传输 RS485,会发生什么情况? 以及如何为此应用设计滤波器?
     这是该应用的一些要求。 非常感谢您的支持。



    此致、
    Gerald
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    感谢您的信息。 恐怕 THVD8000可能无法用于此应用。 1) HD-SDI 数据速率可能过高(我想它远高于1Mbps);2)理论上、一个直流信号和两个不同的频率信号可以在同一总线上传输。 但是 THVD8000不集成窄带滤波器。 恐怕两个信号的带宽无法分离。  

    此致、