This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:NC 引脚13与 A;15个内部连接

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051362/dp83822i-nc-pins-13-15-internal-connection

器件型号:DP83822I

各位专家:

我可以寻求帮助吗? 我们的客户有一些问题:

"能否确认 NC 引脚13和15是否在内部连接或未在 DP83822I 中连接?
我需要验证与 NRND 器件 TLK106RHBR 的完全兼容性、在设计中、引脚13、15和24连接在一起。"

关于客户问题、我认为引脚24未连接到引脚13和15。 我知道这些引脚(13、15和24)之间没有连接。
您还能确认吗?  希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    你是对的。 这些引脚未在内部连接。 引脚15和13应保持悬空。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    我是否可以询问您是否还可以 验证与我们客户提到的 NRND 器件 TLK106RHBR 的完全兼容性? 谢谢你。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    是的、它们兼容。 在设置值周围需要进行一些板级组件更改。 您可以要求客户浏览随附的应用手册以了解完整的详细信息:  

    https://www.ti.com/lit/pdf/snla262

    此外、最好打开一个新的线程来处理新的查询、以便 e2e 社区轻松跟踪和存档

    --

    此致、

    Vikram