This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:为什么引脚 G 需要接地?

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052618/am26c31-why-does-pin-g-need-to-be-gnd

器件型号:AM26C31

大家好、

我有一位客户想要在 AM26C31中进行设计、并有一些问题。

关于参考设计、如数据表所示、为什么引脚 G 需要连接到 GND? 它无法满足真正的表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    该表显示、仅当 G 为低电平且 G̅ Ω 为高电平时、器件才具有高阻抗输出。 在您提供的示例中、将 G 接至低电平允许用户将 G̅ Ω 用作负逻辑输入(低电平有效使能)。 另一种实现方式是将 G̅ Ω 电阻连接到高电平。 这将允许 G 用作正逻辑输入(高电平有效使能)。

    您包含的第一个图只是一个常见/典型应用。 这不是 G̅ G/Δ I 使能的唯一方法。

    请记住、虽然函数表中的"X"表示输入的状态不相关、但不建议将未使用的输入引脚悬空在器件上。 这就是您参考的图像显示未使用的连接到 GND 的输入的原因。

    最棒的

    Danny