This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:能否使用 TUSB321控制 CTL0和 FLIP 引脚?

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052220/tusb1042i-can-i-use-tusb321-to-control-the-ctl0-and-flip-pins

器件型号:TUSB1042I
主题中讨论的其他器件: TUSB321

能否使用 ID 引脚(321)切换 CTL0和 DIR 引脚(321)切换 FLIP 引脚? 我将使用单独的芯片来管理 PD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该使用 PD 控制器 GPIO 来控制 TUSB1042I。 您不应在 CC 引脚上连接 CC 控制器和 PD 控制器。 在本例中、TUSB321将中断 USB-C 协商。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉造成混淆。 仅将 CC 引脚连接到 CC 控制器。

    我找到了 TI 的此图、用于需要15W 或更低功率的应用。 这就是我要实现的目标(减去 USB2转接驱动器)。

    是否可以在不通过 I2C 或 GPIO 进行编程的情况下配置1042? 这可以通过上拉、下拉和 TUSB321来实现吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1042I 将需要从 TUSB321到 DIR 进行一些配置(以控制翻转)。 未连接任何器件时、需要在 GPIO 中切换 CTL0控制。