This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:我们是否有 MIPI-DSI 转换为 RGB IC

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1, SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052487/sn65dsi84-q1-do-we-have-mipi-dsi-convert-to-rgb-ic

器件型号:SN65DSI84-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65DSI83

你(们)好

我对桥式 IC 有2个问题:

1.我们是否有这样的 MIPI-DSI 转 RGB IC?

2.我们是否有针对此类桥式 IC 的 SN65DSI84-Q1输入抖动规格和信号测试指南? 由于我们已经知道串行器/解串器有一些指南、因此我还想知道我们是否有针对桥式 IC 抖动/信号测试标准的规格/指南、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们是否在寻找 MIPI DSI-1或 DSI-2转 RGB 解决方案? 对于 MIPI DSI-1至 RGB、您可以使用 SN65DSI83/84/85和 SN65LVDS82。 遗憾的是 、我们没有 MIPI DSI-2转 RGB 解决方案。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的推荐。 我的客户关注的是汽车级、因此推荐器件的范围来自汽车级、很抱歉、未对此进行澄清。 我只需检查 SN65DSI83Q1/84Q1/85Q1、但发现它们都是 MIPI DSI 转 LVDS 而不是 RGB? 我看到您的建议、即 SN65DSI83/84/85都是 MIPI DSI 转 LVDS、您为什么说它们是 MIPI DSI-1转 RGB 解决方案? LVDS 和 RGB 的含义是否相同? 我对此感到困惑、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    83/84/85是 MIPI DSI 至 LVDS、然后您需要  SN65LVDS82将 LVDS 转换为 RGB。  

    SN65LVDS82不是自动认证的产品、请咨询 FPD_LINK 团队、了解他们的产品系列中是否有自动认证的 LVDS 到 RGB 解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢、非常清楚、我一定会再次与 FPDLINK 团队核实。 第二个问题呢?  

    [引用 userid="461094" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052487/sn65dsi84-q1-do-we-have-mipi-dsi-convert-to-rgb-ic ]2. 我们是否有适用于此类桥式 IC 的 SN65DSI84-Q1输入抖动规格和信号测试指南? 由于我们已经了解串行器/解串器的一些指南、因此我还想知道我们是否有针对桥式 IC 抖动/信号测试标准的规格/指南、谢谢您[/引述]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REFCLK 抖动要求见数据表

    LVDS 路由信号没有特定的测试规格。 您可以测试信号并确保输出信号电气特性满足相应的 RX 要求。

    谢谢

    David