This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:通过 MIL-STD-810H 高海拔认证

Guru**** 2512295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051764/am26lv32e-mil-std-810h-qualification-for-high-altitude

器件型号:AM26LV32E

尊敬的支持人员:

对于高海拔/低压环境、我们是否有任何资格认证、例如 MIL-STD-810H?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您的支持! 我们团队的某个人明天会回来处理此请求。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MIL-STD-810H 包括多种测试方法。 您是否只对高海拔和低压条件感兴趣?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    是的、我的问题与低压条件有关、这可能会影响绝缘和击穿电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 我正在尝试找到这些信息、很快就会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我做的一些研究、TI 没有  针对此器件的低压环境的任何资质。 资质认证摘要可在此网页中找到。  

    鉴定摘要

    此致、