This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TVS2700:浪涌封装替代方案

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052273/faq-tvs2700-surge-package-alternatives

器件型号:TVS2700
主题中讨论的其他器件: 平缓钳位 TVS EVM

我的一位客户最近在寻找 TVS 二极管来保护其系统免受浪涌事件的影响、他们遇到了 TI 的 TVS 平缓钳位器件、尤其是 TVS2700。 与电流二极管 SMBJ26A 相比、它们非常喜欢极低的钳位电压和泄漏电流。

器件类型

当前器件

推荐的 TI 器件

ESD

SMBJ26A-13-F

TVS2700DRVR

Vrwm

26

27.

钳位电压

42.

33.2.

泄漏电流

5uA

1.8nA

封装

SMB

WSON

尺寸(mm)

3.30 x 4.06

2 x 2


虽然该器件的规格非常出色、但遗憾的是、客户只有采用 SMA/SMB 封装的电路板才能评估 TVS 二极管、而 TVS2700未附带这些二极管。 是否有办法将此 TVS 平缓钳位器件封装到 SMA/SMB 封装中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erika、您好!

    要评估 TVS2700和其它 TVS 平缓钳位器件,我建议使用平缓钳位 TVS EVM: https://www.ti.com/tool/FLAT-CLAMP-TVS-EVM 。 此 EVM 将 TVS 器件安装在可拆焊并焊接到 SMA 或 SMB 封装的小型 PCB 上。 这将为您提供一种比较这些器件和其他 SMA/SMB 二极管性能的好方法。

    此致、

    Matt Smith