This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65987与 TPS65988的配置对比

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052264/tps65988-configuration-of-tps65987-vs-tps65988

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: 、TPS65987EVM

大家好、USB 团队、

我们有一位使用 TPS65987EVM 的客户、能够对其进行配置并确认其是否可以根据需要工作。  现在、他们已决定使用 TPS65988。  TPS65988的配置是相同的、只是两倍、还是建议您先使用 TPS65988EVM 进行测试?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    这取决于客户的配置以及他们希望其他端口支持的端口。

    如果它们希望端口相同、则两个端口的配置可能相同。 如果同时为灌电流功率情况进行设置、则必须小心。 如果他们希望对系统中的2个端口执行更彻底的测试、那么是的、这将有助于首先测试 TPS65988EVM 上的两个配置。 此外、对于大多数应用、它们应该使用器件的 DH ROM 版本。

    谢谢、

    哈里