This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:SN65HVD75DR 的替代产品?

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72, SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051293/sn65hvd72-replacement-with-sn65hvd75dr

器件型号:SN65HVD72
主题中讨论的其他器件: SN65HVD75

大家好、

您可以根据请求进行检查并提供建议吗?

"

我们在产品中使用 SN65HVD72DR 产品进行 RS485通信。 但目前存在库存问题。 因此、我们正在考虑使用 SN65HVD75DR、它允许进行更高速的通信。

我们无法对 SN65HVD75DR 执行任何测试、因此我们希望获得德克萨斯州的批准。 如果 SN65HVD75DR 代替 SN65HVD72DR 而未进行任何硬件/软件更改、那么通信中是否会出现问题?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、

    客户使用的数据速率是多少? 这两个器件的唯一区别是允许的数据速率、SN65HVD75的工作速率高达20Mbps、而 SN65HVD72的工作速率仅高达250kbps。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    我们的最大波特率为115200、最小波特率为9600。 因此、我们认为通信不会有任何问题。 但是否会出现 EMI 问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nihan、

    两个器件之间的 EMI 应相同。 两个器件的上升和下降时间相同、您使用的数据速率与以前相同。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到.. 我看到一篇文章说、由于边沿过短、可能会出现 EMI 或信号完整性问题、如果不会出现这样的问题、这是一种缓解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HVD72的输出上升/下降时间要慢得多(请比较数据表的第7.7和7.8节)、因此 HVD75有可能产生更多的高频噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    良好的抓地性清洁剂、我没有注意到专门针对 SN65HVD72和 SN65HVD75的标题。 但您是正确的、与 SN65HVD72相比、SN65HVD75上来自较快边沿速率的 EMI 将更高。 很抱歉让人感到困惑。

    此致、

    Eric Hackett