This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:TCAN1044V-Q1是否需要为 STB 引脚使用晶体管来满足 VIO 电平? 或者、我可以将 STB 引脚直接连接到处理器吗?

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052045/tcan1044v-q1-tcan1044v-q1-do-i-need-to-use-transistor-for-stb-pin-to-meet-vio-level-or-can-i-connect-the-stb-pin-directly-to-processor

器件型号:TCAN1044V-Q1

大家好、

我在 双轮仪表盘应用中使用 TCAN1044VDRQ1。  

查看原理图。  

VCC 为5V、VIO 为3.3V。

是否需要为 STB 引脚使用晶体管来满足 VIO 电平? 或者、我可以将 STB 引脚直接连接到处理器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmipriya、

    虽然 STB 引脚的输入阈值将由 Vio 电平设置、但该引脚的绝对最大值仍为6V。 这意味着当为 Vio 提供较低的电压时、5V 输入仍可用于 STB。 对于该原理图、无需外部电平转换器。  

    原理图的其余部分看起来不错。 我没有任何要推荐的更改。 请参阅下面的备注。  

    • 包括去耦电容器并进行适当的电容值计算。
    • 包含可选的分离电容器并进行适当的值。
    • 总线电容器包含在内并具有适当的值-确保放置在靠近连接器和信号路径的位置。
    • 包含 TVS 二极管-确保放置在靠近连接器的位置并沿信号路径。
    • 正确包含可选终端电阻器、并对其进行适当的值。

    如果您对设计有任何疑问或疑虑、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott