This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:未使用引脚的处理

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051908/am26c32-treatment-for-unused-pin

器件型号:AM26C32

您好!

请告诉我如何处理未使用的输入引脚? 它可以保持断开状态吗? 还是将其短接至 GND?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出可保持断开状态。

    A 和 B 输入具有内部上拉/下拉电阻器、可保持开路。 G 和/G 输入必须始终具有有效电压;根据需要将它们连接到 VCC 或 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    我同意克莱明所说的话。  

    以下是数据表中显示 A 和 B 输入内部上拉/下拉电阻器的图:

    使用 G 和/G、根据需要将其连接到 VCC 或 GND、不要将其悬空。  

    此致、

    Tyler