This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:当 TUSB1002位于2个板载集线器之间时、如何知道 TUSB1002 eq\gain 设置是否适用于系统?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051174/tusb1002-how-can-i-know-if-the-tusb1002-eq-gain-setting-is-ok-for-system-when-the-tusb1002-is-between-2-hub-in-board

器件型号:TUSB1002

您好!

由于电路板很大、系统中有2个级联集线器、因此我的客户将 TUSB1002放置在靠近端口集线器的位置。

我能否知道是否有任何方法可以检查 TUSB1002 eq\gain 设置是否足够好?

 我们是否有 TUSB1002的 eq\gain 偏差的数据?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克:

       您需要估算集线器之间的通道损耗、如布线长度和电缆长度、然后决定将 TUSB1002放置在何处。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    是否有任何测量\检查并确保信号正常的方法?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以测量 USB3  合规性测试、这是了解信号是否正常的最快方法。

    此外、CPU PCH 规格将告诉您最大布线的长度。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    转接驱动器位于2个集线器之间,并通过长 FPC 电缆连接,没有标准连接器。 我可以跳接导线并进行测量吗?  

    如果跳线错过了高速测量的某些东西、您是否有标准的步骤来执行此操作?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克:

      您无法使用跳线进行测试、您需要从供应商处了解 FPC 电缆和连接器的损耗。 这通常是我们所做的。

    此致、

    Brian