This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:原理图设计支持

Guru**** 2849810 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051927/tusb2036-schematic-design-support

器件型号:TUSB2036

您好!

我们在其中一个应用中使用 TUSB2036VF、我们将通过 USB 向现有打印机添加蜂窝和 Wifi 模块。

我们遇到了一些疑问:  

1)引脚21 -我们的蜂窝和 WiFi 模块将通过3.3V 而不是5V 供电、集线器仅用于数据传输、因此如何提供过流保护?

2)引脚24 -如果我们不使用第三个端口、我们是否仍可以通过将其设置为低电平来配置3个端口的引脚?

3)数据表建议在 VCC 引脚处使用铁氧体磁珠、如果您建议使用铁氧体磁珠的器件型号、那将会很好

4) 复位是否应永久上拉? 因为数据表说在上电期间必须置位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、TUSB2036是全速集线器(12Mbps)、而不是高速集线器(480Mbps)。

    1.可从为下游器件供电的开关或电源器件报告过流情况。  如果它们是永久连接的、则不需要过流报告。

    2. 是的、无论接入多少个端口、TUSB2036都将在配置为2或3端口集线器的情况下运行。

    3./ 4.  不应将 RESET 直接拉高、上拉电阻器和接地电容器将有助于确保在器 件通电后变为高电平时复位为低电平。    如需更多信息、请访问 www.ti.com/.../sllu190.pdf。

    此致、

    JMMN