This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9539:有关如何使用 PCA9539的一些问题

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052155/pca9539-some-question-about-how-to-use-pca9539

器件型号:PCA9539

大家好、

我对如何使用 PCA9539有一些疑问、请帮我检查一下、谢谢。

0~7引脚和16个 IO P0_0~7/P1_K Ω 是否必须使用 VDD 电源? 是否可以使用不同的 VDD 电源?
2.在使用期间芯片复位后、后续的16个 IO 电平将如何变化? 它们是否会同时变化? 是否可以锁定某些 IO 的级别状态并仅重置一个或几个 IO?
如何处理未使用的 IO 引脚、是否可以将其直接悬空? 这是否会影响9539的其他 IO?

非常感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 在配置为输入时、可耐受高于 VCC、高达5.5V 的电压(请参阅第8.2.3节)。 低于 VCC 的电压将极大地增加功耗(请参阅 μ ΔICC 规格)。 /INT 输出为漏极开路、可上拉至任何电压、最高可达5.5V

    复位会将所有寄存器更改为默认值。 所有 I/O 引脚都配置为输入、即它们将悬空。

    未使用的输入应具有上拉或下拉电阻器、如果它们永远不会配置为输出、则可以直接连接到 VCC 或 GND。 未使用的输出可保持断开状态。