This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:设计帮助

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051759/tfp401a-q1-design-help

器件型号:TFP401A-Q1
主题中讨论的其他器件:TFP401

各位专家:

你好。

客户端 正在开发 HDMI->LVDS 转换器。  他们关注的是 TFP401AIPZPRQ1、但 他们需要一个"启动界面"或"启动界面"或"屏幕显示"、以便在启动后立即显示图片。

我们是否有能够做到这一点的 IC? 或者 他们如何解决这个问题?

感谢您的指导。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie

    这取决于 HDMI 源、TDP401将不会生成引导屏幕。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    TFP401似乎 没有闪存。 客户询问是否有其他具有此选项的芯片(如 Realtec RTD2556T)?

    根据他们的意见、他们的 HDMI-Source 需要太多的时间来从开始生成图片。

    感谢您的指导。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie A

     RTD2556T 是显示控制器、而 TFP401是桥接芯片。 我们没有能够支持这一点的解决方案。  

    谢谢

    David