This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:CAN FD 功能

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051995/tcan4550-q1-can-fd-function

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4550

您好!

我想使用 TCAN4550-Q1和不具有 CAN FD 功能的 MCU 来获得 CAN FD 功能。 有可能吗?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、TCAN4550具有完全集成的 CAN FD 控制器和收发器。 这使得任何支持 SPI 的 MCU 都能够与 CAN 总线连接、并具有 CAN FD 数据帧。 所有 CAN 协议均由 TCAN4550处理、因此 MCU 本身不需要 CAN 控制器。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott