This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS1013:残余电压公式

Guru**** 2866700 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050697/tios1013-residual-voltage-equation

器件型号:TIOS1013
主题中讨论的其他器件:TIOS101

尊敬的团队:  

我们可以在数据表中看到每个电流的残余电压。  

但客户想知道50mA 以下的残余电压。 是否有任何公式可以计算每个电流的残余电压?  

在数据表7页上、有如下所示的残余电压图、但该图仅显示近似值。 客户希望知道确切的值。 有可能吗?  

请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    感谢您将此帖子发布到 E2E。 我们将在明天的 CST 工作日结束时向您作出回应。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    您在 TIOS101数据表中包含的上述值表示最大值。 这意味着对于特定器件、I = 200mA 时的 VDS (ON) 不会超过1.5V。器件之间存在差异。 对于此电流消耗、一个器件的 VDS (on)可为1.5V、而另一个器件的 VDS (on)可为1.25V。这两个器件均视为正常运行。

    因此、您所展示的图形应与您所描述的一样使用-它是不同负载电流下残余电压的近似值。 由于器件之间的差异性质、尝试确定特定电流消耗下的残余电压"确切值"是不恰当的。

    也就是说、您所显示的数据表图中为这些电流消耗提供的最大值与工程师在应用中预期看到的值相对接近。 对于低于50mA 的电流消耗、您预计剩余电压大约等于或低于上图6-2所示的值。

    谢谢、

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:  

    我理解您的意思、即器件之间存在差异。  

      我们可以通过数据表表了解(例如) 200mA 时 VDS 最大值为1.5V。 但我无法通过上面的图6-2知道50mA 时 VDS 最大值为0.85V、0.9V 或0.95V。

    因此、我请求 了公式来计算每电流的残余电压、如果没有公式、是否有比数据表更详细的表格或图来显示特定电流中的最大残余电压?  

    请再次查看、并告诉我您的意见。  

     谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    遗憾的是、我们没有这样的器件、否则我们可能会将其包含在数据表中。 根据图6-2、您可以假设0.9V 约为50mA、尽管它随温度变化、如图所示。

    为此、我通常希望最大值比典型值高出大约10%到15%左右。 因此、我假设50mA 负载电流的最大值约为1V。

    最棒的

    Danny