This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV0421:将 MIPI CSI-2摄像头与上述串行器相连

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV0422, DS92LV0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051783/ds92lv0421-interfacing-mipi-csi-2-camera-with-the-above-mentioned-serializer

器件型号:DS92LV0421
主题中讨论的其他器件:DS92LV0422

您好!

我不熟悉串行化和解串化数据的这一概念。

所以,如果我的问题是愚蠢的,请原谅我。

我需要知道、是否可以将 MIPI CSI-2摄像头与 DS92LV0421连接、并通过 DS92LV0422对输出进行反序列化、然后将其提供给 IPU?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、  

    DS92LV0421是一款 LVDS 串行器、因此无法接受 CSI-2输入。 我们的产品系列中没有任何将 CSI-2用作输入并提供 LVDS 作为输出的解决方案(如 DS92LV0422所做的那样)。 因此、这种类型的转换需要中间有一个视频处理器/MCU/FPGA、以将 CSI-2数据转换为 LVDS 流、该流通常使用 RGB 颜色空间、因此输入可以进入 DS92LV0421、然后最终进入 DS92LV0422。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我忘记了、提到我正在提供 LVDS 输入。

    但感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、

    我不确定我是否理解了您的最后一点、但这里还有其他需要吗? 我的答案是否明确、可以解决您的问题?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它清楚地回答了我的问题。

    非常感谢