This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:配置交叉点2x2问题

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051577/ds250df230-configure-cross-point-2x2-question

主题中讨论的其他器件:DS250DF230

组件编号:DS250DF230

大家好、整个团队。

根据编程手册配置 DS250DF230芯片时、配置如下:

通道 A->A 工作正常,通道 A->B 工作正常。将0x96[2]配置为1时,通道 A->A 和 A->B 工作正常,因此,我有一些问题:

1.我想知道0x96[2]的函数。

2.配置跨信道时,只能同时配置 A->A,A->B,而不能同时配置 A->B?

由于我尝试了许多配置方法、但失败了、

您能详细说明一下0x96[0]-0x96[3]的含义以及我应该如何使用它们

此致、

Zhangzhenq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhangzhenq、

    有关0x96[3:0]的说明、请参阅 DS250DF230数据表的以下摘录。  

    Regmap

    [引用 userid="502908" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051577/ds250df230-configure-cross-point-2x2-question "]我想知道0x96[2]的函数。

    0x96[2]使信号能够扇出到另一个通道。

    [引用 userid="502908" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051577/ds250df230-configure-cross-point-2x2-question "]配置跨信道时,只能同时配置 A->A、A->B,但不能同时配置 A->B?

    根据您的问题、您似乎只想配置 A -> B。 如果是这种情况、您可以按照扇出过程操作、但将通道 A 0x96[3]设置为0。 这将禁用通道 A 上的本地输出

    谢谢、

    Drew